This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CDCLVP1204:50MHz 输入与放大器模拟;156.25MHz

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/698420/webench-tools-cdclvp1204-simulation-with-50mhz-input-156-25mhz

器件型号:CDCLVP1204

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想使用 WEBENCH 工具来仿真50MHz (或156.25MHz)输入和 LVPECL 3输出测试、并找到10kHz 至20MHz 范围内48fs RMS 抖动的匹配项。  

但我只能找到152.8fs RMS 抖动仿真结果。 请帮助推荐我们可以运行仿真并与规格匹配的步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    数据表中的48fs 是附加抖动。 这意味着 Jitter_out^2= Jitter_in^2 + Jitter_add^2。
    2、请在 WEBENCH 中输入参考或 VCO/VCXO 的自定义相位噪声。 这是 CDCLVP1204输入的相位噪声。
    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    再次感谢、我尝试将50MHz 输入作为 Phose 噪声输入(但在那里发现了一些错误消息)

    请帮助我们建议进行相位噪声分析的正确步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    载波50MHz 的相位噪声在偏移 x kHz 时为 y dBc/Hz。
    例如、您可以输入
    X Y
    0.01-90
    0.1 -100
    1 -120
    10-140
    100-155.
    1000-160

    以上值应指实际的 XO 相位噪声。
    y 列中较小的值意味着抖动性能更好。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    谢谢! 我输入了参数并获得以下结果。 这是正确的相位噪声结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相位噪声为负值。

    -100dBc/Hz