This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SYSREF 时钟分频器

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/698932/lmk04828-sysref-clock-divider

器件型号:LMK04828

SYSREF 分频器(寄存器13A/13B)的最小设置是什么?  数据表中的寄存器说明意味着8是最小值。   

如果是、是否有任何方法可以将 SYSREF 频率设置为等于其输入? 我看不到任何绕过分压器的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    是的、SYSREF 分频器的最小值为8。 如果使用 CLKin0、则可以通过从 SYSREF_CLKin0_MUX 中选择 CLKin0来绕过 SYSREF 分频器。 这是您想要的吗?
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Puneet、您好!
    这回答了我的问题。
    我了解如何使用 CLKin0输入、但为了驱动 DCLK 输出、已经有一个外部时钟输入 CLKin1。 我想我们可以找到一种使用可接受的 SYSREF 分频器值的方法。