This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用 IBIS 模型的指南

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/695651/lmx2594-guidelines-for-using-ibis-model

器件型号:LMX2594

是否有办法调整在 HyperLynx 中运行的仿真的输出功率设置?

如果不是、IBIS 模型默认为(RESET = 31)什么设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ken:

    我的理解是、IBIS 模型应与功率级别31相对应。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    在 TI 网站上提供了用于 LMX2594的 IBIS 模型、  

    www.ti.com/.../toolssoftware、

    日期为2017年6月6日、是否已通过验证? RFOUTB 和 RFOUTB*的差分引脚分配相反

    18 RFOUTB  RFOUT 0.04055 0.82255n 0.18102p
    19 RFOUTB* RFOUT 0.04205 0.86548n 0.18126p

    [DIFF 引脚] inV_pin vdiff tdelay_typ tdelay_min tdelay_max
    |
    8.       9 0。        1nA        不适用        不适用
    18      19.      不适用 0       0       0.0se2e.ti.com/.../lmx2594.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai、
    此 IBIS 模型用于信号完整性仿真(更适合数字控制引脚)、不适用于 RFout 15GHz 信号仿真。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    IBIS 模型确实有关于该引脚上的电感和电容的信息、但并不十分详细。 我将向您发送一封包含更多详细信息的文档。

    此致、
    Dean