This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204EVM:使用分频器和乘法器模式时出现问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204EVM, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183970/lmx1204evm-problems-using-divider-and-multiplier-mode

器件型号:LMX1204EVM
主题中讨论的其他器件: LMX1204

您好!
在调光器或乘法器模式下使用 LMX1204EVM 时遇到困难。 缓冲模式按预期工作、但访问和乘法器模式输出的频谱与缓冲模式相同。
例如、在除以2模式下、6GHz 输入频率为3dBm 时、即使在应用复位后、输出频谱也与缓冲模式下的输出频谱相同(请参阅下面的屏幕截图和寄存器)。
我使用的是 TICS Pro v.1.7.5.7。
我是否错过了要配置的参数?


提前感谢、


塞缪尔

e2e.ti.com/.../3286.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    LMX1204的工作模式选择非常简单、您可以按照以下步骤在分频器模式或乘法器模式下运行。

    分频器模式:

    i.加载默认配置文件(芯片默认值)

    二 更改输入工作频率

    三 将 CLK_MUX 更改为"分频器"

    四. 将 CLK_DIV 值设置为所需的分频值。

    您应该得到所需的分频时钟。

    2.乘法器模式:

    i.加载默认配置文件(芯片默认值)

    二 更改输入工作频率

    三 将 CLK_MUX 更改为"乘法器"

    四. 将 CLK_MULT 值设置为3.2G 至6.4G 范围内所需的频率。

    V.校准乘法器以将 VCO 锁定在所需频率。

    您应该得到所需 的乘以时钟。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我遵循了您的指示、但未能获得正确的结果。 看起来、校正器/乘法器模式不会在电路板上打开。

    此致

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您要使用哪个版本的 LMX1204EVM 进行测试? 在生产前和最终发布的器件中存在芯片差异(甚至寄存器映射)。   有一个"HSDC097E"电路板、在样品中与旧器件一同发布 、而最新的"HSDC097A"电路板则与最终器件一同发布。

    如果您已经拥有最新的评估板、则可以尝试使用以下 TICS Pro 配置文件以在分频器和乘法器模式下运行。

     e2e.ti.com/.../LMX1204_5F00_6G_5F00_Div8.tcs

    e2e.ti.com/.../LMX1204_5F00_800M_5F00_Mul4.tcs

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了、你是对的。 我使用的是"HSDC097E1"板、它具有 预制器件。 是否有方法使用 相应的软件测试此电路板?

    谢谢!

    此致

    塞缪尔