This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:在 TPL5110运行模式下需要帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/697946/tpl5110-need-help-with-tpl5110-operational-mode

器件型号:TPL5110
主题中讨论的其他器件:TPL5111

我看到的 TPL5110和 TPL5111的大多数应用都需要微控制器的反馈。

我需要一个简单的计时器电路来为负载供电、该电路具有以下要求: 输出为"开" 5秒、输出为"关" 30秒、该周期会自动重复。  

无需外部微控制器即可实现此运行模式吗?  我希望保持低活动器件数量并实现最大的节能效果。  感谢您提供的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您的应用需要2个变量。 一个持续5秒、另一个持续30秒。 如果没有 DONE 引脚、DELAY 引脚只能设置一个时间变量。 所以
    您必须使用外部微控制器来实现5s 导通时间+ 30s 关断时间。

    此致、
    肖恩