This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ32002:有关 IRQ 的问题

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/697617/ccs-bq32002-question-about-irq

器件型号:BQ32002

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我想知道、当数据分钟发生变化时、是否可以对 BQ32002进行编程以生成主机中断...

提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是指每分钟生成的中断信号吗?
    根据数据表、1Hz 信号(每秒)是可行的。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着不可能在每一分钟... 还可以! 非常感谢!