This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:TPL5111:将 IBIS 文件转换为 SPICE 模型。

Guru**** 2391275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/695832/tpl5111-tpl5111-converting-ibis-file-to-spice-model

器件型号:TPL5111

您好!

 我不确定这是否是发布查询的正确位置、但我希望在此方面提供任何帮助。

 我将 TPL5111 ibis 模型转换为 pspice 模型、但 SPICE 模型中只有3个引脚(输入、输出、EN)、而不是6个引脚(EN、DELAY、DRVN、DONE、VDD、 GND)。

 我不熟悉这一点、有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehul、

    遗憾的是、IBIS 模型不包含生成 SPICE 模型所需的所有信息。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    那么、没有机会获得 TPL5111的完整 PSpice 模型?

    如果有任何问题、请向我提出建议。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,模块
    所有可用型号均可从 webench.ti.com/.../下载
    遗憾的是、TI 未发布 TPL5111 Spice 模型。 谢谢。

    此致、
    肖恩。