This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如何降低 LVDS 和 LVPECL16输出幅值?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/697268/lmk04828-how-to-decrease-lvds-and-lvpecl16-output-amplitude

器件型号:LMK04828

大家好、

如果客户希望降低 LVDS 和 LVPECL16输出幅值、是否可能?
我知道"ODL"可以稍微增大振幅、但我不知道如何减小振幅。
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jbe、

    输出摆幅不可配置、它们可以在 LMK 的输出和接收器端之间添加某种电阻网络 也可以使用 HSDS 输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    据我了解、即使使用 HSDS 6mA、HSDS 的摆幅也高于 LVDS。
    因此、HSDS 无法满足客户的请求。
    请检查一下。

    此致、
    Jade
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    如果客户需要较小的信号强度、请使用外部网络来衰减信号摆幅。