This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:快速变化的调制杂散

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/697361/lmx2571-fast-changing-modulated-spurs

器件型号:LMX2571

您好!

我在昂贵的电路板上使用 LMX2571来合成600MHz 至900MHz 的频率。 我正面临一个有关合成器输出上快速变化杂散的有趣问题、目前我无法解释。 这些杂散在载波周围看起来是对称的。 它们的距离变化非常快、并且在靠近载波时变得越来越强。 (高达约-50dBc)起初、我认为这可能是环路稳定性的问题、但我实现了锁定和良好的相位噪声性能。

有关设置的一些基本信息:

  • 40MHz 基准和 PFD 频率
  • N = 60、num = 9586981、DEN = 2^24、VCO 分频器= 6、输出频率= 807、619MHz
  • 二阶 DSM
  • 禁用 FSK 调制
  • 无抖动
  • PLL 被锁定

以下是我的观察结果:

  • 不同 VCO 分压器没有改进(我猜不是串扰问题)
  • 不会随着基准电压/PFD 频率的差异而提高
  • 频谱中的杂散"模糊"随 DSM 顺序的增加而增加(对于一阶调制器、离散杂散不再可检测、但近端噪声在短时脉冲中显著增加)
  • 小数分子的微小变化不会产生改善、大约+/- 500的变化可以缓解杂散
  • 当减小环路带宽时(我一直在减小电荷泵电流)、杂散将减小、但仍会发生。
  • PFD_DLY 的更改也不起作用

杂散仅 发生/变化、与小数分子和 DSM 相关、似乎与 PFD 频率无关、并由环路滤波器进行滤波、因此我怀疑小数引擎是原因。 我的分析是否合理? 您能否重现此问题? 我想了解导致这种行为的机器主义、以便预测和避免这些频率。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    我同意小数发动机可能是问题所在。 我怀疑这是因为你有一个很大的不可减少的小数。 这样做时、实际上是将杂散推至低得多的频率。 例如、如果您查看的是 E5052、有时它可能看起来像是某种运动。 该比例看起来非常接近于4/7的比例。 实际上、我只想尝试4/7、看看这是否会清除问题。 小数杂散往往是最接近的整数边界。 现在、这不是整数边界、但它们在简单的小数附近也很糟糕。 例如、接近1/2的分数是第二个最坏情况。

    由于该器件的分母是可编程的、如果发现某个值可以简化一些、并且事实证明、如果减小分母可以修复这些杂散、则可能会获得更好的结果。