This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:EVM

Guru**** 2563410 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/696918/lmx2582-evm

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

降级器、  

我丢失 了 TICS PRO 和 LMX2582EVM 之间的通信。 TICS PRO 会检测到电路板、但无法写入任何寄存器。 电路板的电流消耗为0.17A  
是否有解决该问题的想法?  
如何确定问题是来自 USB2ANY 还是来自 EVM 本身。  

它运行良好、突然我失去了通信。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    侯赛因
    请尝试以下操作:
    转至 USB 通信->接口 然后单击"Identify"按钮进行验证

    如果正常、则 USB2ANY 通常正常工作并进行连接。

    然后、我将转到默认配置并加载默认模式、以确保这没有编程问题或位错误。

    下一个循环通电。 170mA 的电流听起来像是上电复位电流。

    然后加电和断电、尝试更改此电流。

    接下来、在 SDA、SDI 和 CSB 线路上放置示波器、以确保向电路板传输正确的信号。 如果带状电缆磨损或插入不正确、则此测试应显示此情况。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    当我单击"Identify"按钮时、板上的 LED 不会闪烁。
    加电和断电不起作用。
    关于 SDK、SDI 和 CSB 信号、应如何显示它们? (什么是正确的信号)


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    侯赛因
    好的、这看起来是 USB2ANY 的问题、因为它不会针对"识别"闪烁。

    我希望 TICSPro 在连接模式下会显示"Device not connected (设备未连接)"。 我会尝试拔下 USB2ANY 插头、并确保它可以确认这一点;确保它不会使 USB2ANY 的其他 USB 器件混淆。

    此致
    Dean