This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:关于 SWRST 和器件启动功能。

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/695850/lmk04616-about-swrst-and-device-startup-function

器件型号:LMK04616

大家好。

如果我们执行以下操作、LMK04616的所有输出都会停止。 我附上了 TICSpro 的图片。
- 正常运行期间,我们按软重置按钮,设备的输出停止。
-我们设置"器件启动"之后、LMK04616的所有输出停止、 电流消耗不会上升(等于软复位状态值)。

请告诉我原因。

此致
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Sho
    让我在实验室中检查一下。 我很快回来。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneet-San

    感谢您的支持。
    我正在等待您的回复。

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ogane-San
    软复位不能正常工作。 我向设计人员确认了这种行为。 我们将从数据表中删除软件复位。 客户可以使用引脚复位还是需要解决软件复位问题?
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneet-San

    感谢你的答复。
    我将确认客户使用引脚复位。 是否复位引脚 RESETN?  
    如果它们可以使用引脚复位、那么 LMK04616是否会启动正确的操作?

    抱歉、我还不了解软复位功能。
    请告诉我软复位的功能。

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogane-San、您好!
    SWRST 会复位器件、但不会清除 SPI 编程的寄存器。 引脚复位将清除寄存器。
    请与客户核实他们是否可以使用引脚重置功能。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Puneet-San

    感谢你的答复。

    >SWRST 会使器件复位、但不会清除 SPI 编程的寄存器。  
    问题1:抱歉,简单的问题,例如,SWRST 在设备中复位的点是什么?

    >> Pin reset 将清除寄存器。
    Q2:重置引脚后,电阻器是否成为默认值?


    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogane-San、您好!
    以下是我的评论:
    >SWRST 会使器件复位、但不会清除 SPI 编程的寄存器。
    问题1:抱歉,简单的问题,例如,SWRST 在设备中复位的点是什么?
    PS:无需软件复位。 对寄存器进行编程并将 DEV_STARTUP 设置为1后、数字状态机将执行启动序列。 请参阅"图49。 简化的上电序列"。

    >> Pin reset 将清除寄存器。
    Q2:重置引脚后,电阻器是否成为默认值?
    PS:寄存器被复位为它们的缺省值。
    此致
    Puneet