This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:PLL1和 PLL2的最小、典型和最大锁定时间计算

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/696853/lmk04208-min-typ-and-max-lock-time-calculation-of-pll1-and-pll2

器件型号:LMK04208

大家好

如果我们问 LMK04208、您会介意吗?

您能告诉我们 PLL1和 PLL2的最小、典型和最大锁定时间计算吗?

我们可以找到以下内容;

-PLL1的典型值?  锁定时间计算 :数据表 P119上的1/(PLL1_DLD_CNT * PLL1相位检测器频率)
-PLL2的最小锁定时间计算:数据表 P105上的 PLL2_DLD_CNT/相位检测器频率

如果您有以下公式、您能告诉我们吗?
-PLL1 的最小 锁定时间计算
-PLL1 的最大锁定时间计算
-PLL2 的典型 锁定时间计算
-PLL2 的最大 锁定时间计算

我们需要您的帮助。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    如果您正在寻找数字锁定检测响应时间、则没有最小典型值。 和最大值 值。
    此响应时间可由用户配置。
    例如、如果相位检测器频率为1MHz、则每个相位检测器周期等于1µs μ s。 如果您将 PLLx_DLD_CNT 设置为1000、则数字锁定检测器会在1000µs μ s 后将高电平置为有效。 如果您将 PLLx_DLD_CNT 设置为40、则数字锁定检测器会在40µs μ s 后将高电平置为有效。