This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:CodeLoader 输出文件与数据表不匹配

Guru**** 2902600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/696350/lmk04906-codeloader-output-file-doesnt-match-the-datasheet

器件型号:LMK04906
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

您好!

我们使用 CodeLoader 软件来生成对 LMK04906进行编程所需的寄存器。 我们遇到了 PLL 的锁定问题、因此我们决定检查每个单独的寄存器。  

我们观察到、其中一些寄存器的行为与数据表中的行为不一致。  

例如:  

根据 CodeLoader、寄存器 R6和 R7位[19:16]应该为0。 但是、当我们查看 Codeloader 输出时、这些寄存器是非零

这是错误还是功能? 这会影响 PLL 锁定吗?

PS:我们有更多的差异、这只是第一个示例。  

此致。  

Cagil。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cagil、
    Codeloader 中的所有默认值与数据表中指定的值不同的寄存器不会影响锁定。 您使用的是 TI EVM 还是定制板? 您是否从 Codeloader 加载默认配置?
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    我们将定制板与 LMK04906配合使用。 我们没有使用"默认"设置、但我们正在对其进行修改、以便为 FPGA 板生成特定的时钟频率。

    数据表中的内容与 Codeloader 提供的内容之间存在这些差异的原因是什么? 如果不影响锁定,我们就必须去其他地方解决问题。  

    此致。  

    Cagil。