This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS503:建议在37.125MHz 下使用扩频时钟

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCS503, CDCS501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/695926/cdcs503-spread-spectrum-clocking-recommend-for-37-125mhz

器件型号:CDCS503
主题中讨论的其它部件:CDCE913、CDCS501

传感器时钟37.125MHz、

输入37.125MHz、输出37.125MHz + 1% SSC

 

1。

您能否帮助推荐合适的扩频时钟?

501和503频率不适合此应用。

 

2.

如果客户使用37.125MHz 至503输入、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bonnie
    我们可以生成向下展频或中心展频。 您可以使用 CDCE913而不是 CDCS503。 它是具有扩展输入频率范围的类似器件。
    如果将37.125MHz 与 CDCS503配合使用、PLL 的 VCO 将超出范围。 如果测试了一个装置、但过程和 VT 过验、则可能会起作用、但可能会失败。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    客户无法在 OSC 或晶振之外使用。 并且他们还更喜欢一个输出解决方案(更小)、

    您能帮助推荐器件吗?

    SoC 输出3.3V 37.125MHz => SSC 3.3V 37.125MHz 1%(CDCS501-3)=> SN74AVC1T45DRLR 3.3V -> 1.8V =>传感器1.8V 37.125MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bonnie
    CDCE913还具有 LVCMOS 输入。
    顺便说一下、CDCS501应该也能工作、尽管该器件的最小频率为40MHz、但37.125MHz 也应该工作。 对于 CDCS503、最大频率为32MHz、使用37MHz 作为输入、VCO 必须以更高的频率运行、这可能是一个问题。 以稍低的频率运行 VCO 应该是可以的。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    我觉得不推荐501这样的超出规格的设计。  我们无法保证大规模生产的质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!
    我建议使用 CDCE913。 它是3输出器件、但非常灵活。 还有片上 EEPROM、因此无需系统内编程。 正如我说过的、由于器件支持 LVCMOS、因此无需使用 XTAL。
    此致
    Puneet