This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:斜坡复位功能

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/696621/lmx2491-ramp-reset-function

器件型号:LMX2491
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

LMX2491和 LMX2492之间的斜坡复位功能是否有差异?

对于连续三角扫描功能、是否应启用斜坡复位?

是否可以澄清斜坡复位功能的使用和功能?

除了输入频率范围之外、LMX2491和 LMX2492之间是否存在任何运行或编程差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    2491和2492之间的唯一差异是输入频率范围。
    当斜坡 n 的结束频率不等于斜坡 n+1的开始频率时、需要斜坡复位。 因此、对于连续三角斜坡、不需要斜坡复位。