This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1110:输入引脚的内部电路(CLKIN 和1G)

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/696169/cdclvc1110-internal-circuit-of-input-pin-clkin-and-1g

器件型号:CDCLVC1110

Puneet、您好!  

我补充一个问题。

1G 引脚上的上拉电阻器的 mach 是多少?

此致、

Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、
    1G 时的输入泄漏电流为+/- 8uA (Vi = 0V 或 VDD、VDD = 3.6V 或2.7V)。 这意味着输入等效阻抗大于300kohm。
    通过主机(CPLD /FPGA/CPU)驱动器很容易实现 VIL (VDD/2 - 600或 VDD/2 - 400)。 对于 VIH (VDD/2 + 600或 VDD/2 + 400)、上拉电阻器值选择范围很宽。
    一个10千欧电阻器可以工作。

    此致、
    肖恩