This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:同步模式下的相位检测器频率

Guru**** 2562700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/695945/lmx2595-phase-detector-frequency-in-sync-mode

器件型号:LMX2595

尊敬的 TI 专家:

我使用 TICS Pro 软件将两个 LMX PLL 置于相位同步模式。 由于这似乎只适用于低相位检测器频率、我想知道原因。 是否有办法同步两个器件并保持200MHz 的 FPD (为何限制 N 分频器和通道分频器)?

在我们的应用中、我们倾向于在10至19GHz 的输出频率范围内使用高 FPD。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、

    是的、这是有充分理由的。  考虑以下两个方面:

    1、 在环路外同步整个分频器:问题在于通道分频器可能会达到15GHz、这太难同步。

    2、 在环路内同步整个分频器: 我们可以将整个通道分频器放在环路中、这本来是同步的、但这确实会降低相位检测器频率。   

    因此、这些极端值之间的折衷是将部分通道分频器(4或6)置于环路中、因此现在必须同步的分频器部分处于易于管理的频率、这样做更容易。

    此致、

    Dean