请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 大家好、
当客户在操作期间更改输入端口时、是否需要再次进行同步事件?
例如、
CLK0:10MHz (R:125)
CLK1:30.72MHz (R:384)
PLL1 PDF : 80kHz
1.使用 CLK0、PLL1和 PLL2锁定、并使用同步切换生成所有输出。
2.更改寄存器设置后将输入端口更改为 CLK1
PLL1/2重新锁定且输出频率相同。
但是、输入端口更改后需要进行"同步"切换?
谢谢你。
此致、
Jade