This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62A2-200M:器件的相位噪声测试结果

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/695798/lmk62a2-200m-the-phase-noise-test-result-of-the-part

器件型号:LMK62A2-200M

大家好、

您是否有 LMK62A2的详细相位噪声测试结果? 例如相位噪声曲线。

除了 LMK62A2之外、我们的200MHz 输出频率器件是否具有比 LMK62A2更好的相位噪声性能? 还是路线图?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:
    我没有200MHz 相位噪声图,但 EVM 用户指南显示了156.25MHz。
    请参阅 Lilian 的文章 e2e.ti.com/.../695923

    LMK61xxxx 系列是当前 TI 产品系列中最好的 XO。

    此致、
    肖恩