请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE813-Q1 主题中讨论的其他器件: CDCE913
您好!
注意到几天前 CDCE813-Q1数据表发布了新版本。
默认配置现在具有三态的所有输出、S0引脚不执行任何操作。 (想知道我的板上发生了什么情况。)
因此、注册器02的默认配置:Y1_ST0现在是01b、与 Y1_ST1设置相同。
813器件是否是有效的器件?
它似乎是出于特定目的进行的、只是对913的默认配置进行了轻微更改? 这对我们来说很好、因为我们需要一个简单的抖动消除器、如图13。
现在必须通过 i2c 实现完整配置。 幸运的是、913内核 clk 驱动程序将与813一起工作、并对设置进行了一些微调。
现在缺省值已断开、是否有理由使用813与913? 我所得到的是哪一个客户最使用的是...
谢谢
Richard