This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:将555计时器用于超声波发送器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/695583/ne555-using-555-timer-for-ultrasonic-transmitter

器件型号:NE555

大家好、我叫 Danny Morrow。 我希望将 NE555用作在40kHz 目标频率下运行的超声波发送器的计时器。 您能否告诉我使用此产品是否适用于此目的? 我还将设计一个超声波感应电路来接收传输的超声波脉冲。

谢谢!

Danny Morrow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    NE555在40kHz 下工作正常、NE555数据表第11页的公式未考虑传播延迟、因此在选择计时电阻器和电容器时使用44.57KHz 作为频率。 这将导致在构建时接近40kHz。  

    Fnew = F *(1 + F / 350kHz)= 40kHz *(1 + 40kHz / 350kHz)= 44.57kHz