This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594。 无需校准即可对单个 VCO 进行全面扫描

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/695476/lmx2594-lmx2594-full-sweep-of-a-single-vco-without-calibration

器件型号:LMX2594

您好!

我们最近购买了用于 LMX2594的评估板、并注意到尝试扫描大部分 VCO3 (10至10.5GHz)、由于进行了校准、振幅在许多地方显著下降。  

是否有办法完全禁用校准过程、以便在不中断的情况下扫描 VCO3?  由于 VCO 曲线而产生的轻微振幅损耗不会像校准"断续"那样困扰我。  我一直在"完全辅助"模式下读取、这可以缩短校准时间、但它仍然是波形中断。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dB、

    每个 VCO 内核分为183个频段; 因此需要进行频率校准。  如果温度漂移且未进行校准、则带段之间存在大量重叠、从而允许器件保持锁定。

    您无法从10GHz 切换到10.5GHz 并保持在同一频段。   

    您只需设置 FCAL_EN=0即可禁用校准、但您会发现、您只能在不进行校准的情况下继续执行此操作。  尝试此操作: 在10GHz 时校准、然后设置 FCAL_EN=0。  然后更改您的频率(VCO 将无法校准)、您将看到您将无法达到10.5GHz。

    总之、这些中断是必要的。

    此致、
    Dean