This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820 FPGA SPI

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2820, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1183474/lmx2820-lmx2820-fpga-spi

器件型号:LMX2820
Thread 中讨论的其他部件:LMX2572USB2ANY

我已使用 Cyclone IV E 为 LMX2820实施了 SPI。但它看起来并不稳定。 我已经遵循了 lmx2572的时序。 有时、R0具有相同的值、而其他时间则不具有相同的值。 此外 、R2写入了0x81F4、但始终读取为0xB378。 我是否应该修改 Cyclone IV E (EP4CE10)的 I/O 端口的信号电平? 或者、我应该修改 Quartus 中的其他设置吗? 写入的寄存器从 STM32项目复制、该项目工作正常。 寄存器组需要写入两次才能正确锁定 VCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da Feng:

    要进行调试、您应捕获 SPI 波形以检查时序、电平和模式是否正确。 此外、如果您在高速运行 SPI、请尝试降低速度以提高信号完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查找了从3.3V TTL 到5V SPI 的电压转换器。 这是必要的吗? USB2ANY 编程器工作正常、但我的 FPGA 电压不工作。 这可能是原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Da Feng:

    5V SPI 是否连接到 LMX2820? LMX2820可使用 Vcc (3.3V)运行 SPI 接口。 因此、SPI 接口电平应高达3.3、这与 USB2ANY 的接口电平相同。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在寻找 STM32H7。 它具有高 波特率 SPI 接口和足够快的片上 ADC。 Xilinx 设备似乎具有 XPS 接口、Cyclone 没有。 由于 STM32具有用于 SPI 的专用 GPIO 引脚、我认为这不是逻辑实现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想对于调试、请捕获 SPI 波形并查看性能。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在数据传输和将 I/O 引脚设置为3.3V 之间增加了保护时间 LVTTL 可以成功写入寄存器内容。