This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:差分输出峰峰值电压的变化

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185857/cdclvp1102-the-variation-of-differential-output-peak-to-peak-voltage

器件型号:CDCLVP1102

您好!

数据表中的差分输出峰间电压为0.5V 至1.35V。 看起来是数据表图2中的全频率范围规格。 我的应用是80MHz、典型值应接近1.2V。 该规格的变化范围是多少。 我的意思是80MHz 时的最小和最大 Vpp 是什么应用?

负载芯片对输入功率敏感。 因此、我希望 CDCLVP1102在80MHz 时的最小输出功率足够。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    由于该输出驱动器与频率相关、因此您不会看到该低频的大量变化。  您可以看到、该图是针对过热的、我们看不到任何温度和 VDD 变化。 我没有确切的数字、但如果您能知道最小截止值是多少、那会很有帮助。 同时、我将继续查看我们是否能够提供准确的数字。   

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    我们可以接受+-20%的差异。 我相信这款芯片不应该有这么大的变化。 但确切的数字将为我们的应用提供有力的证据。 您至少能给我一个您认为该芯片可以具有的最大变化值吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    我能够查看一个旧的数据集、我找到了一个接近您频率的数据点。 它的频率为75MHz、非常接近您的频率值。

     85C 时 VPP 的最小值和 VCC 3.3V = 1.2520547V  

    40C 时 VPP 的最大值和 VCC 3.3V = 1.28631605V

    因此、总变化约 为0.034V、变化小于5%。 我认为它应该在您的系统中很好。

    最棒的

    阿西姆