This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:VDDR 上的电阻为2.2 Ω

Guru**** 2767545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185253/cdcdb400-2-2ohm-on-vddr

器件型号:CDCDB400

大家好、

我想了解为什么 VDDR 上需要2.2欧姆电阻器。 是因为 VDDR 的上升速度比 VDD 慢吗?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    是的、你是对的。 目的是在 VDDR 输出电源之前建立 VDD 内核电源、以避免输出上出现任何未知状态。  

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、  

    VDD 和 VDDR 之间是否存在所需的最小时序差? 或者只要 VDD 的建立速度比 VDDR 快(>3V)、那么它就被认为是可以的?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我认为电阻梯是正确的、而 VDD 是在 VDDR 之前建立的、您应该没有问题。 我将为您仔细检查此项。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、我认为数据表中没有具体的时序要求、如果有的话。