This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:整个频率范围内的输出功率(图18)-电感器上拉

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185789/lmx2594-output-power-across-frequency-figure-18---inductor-pull-up

器件型号:LMX2594

图18显示了3GHz 至15GHz。

您能否提供 从频率10M 到15GHz 的完整配置文件?  

上一个主题回答了电阻器上拉。

可以提供电感器上拉的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    具有电感器上拉的低频图毫无意义。  

    电感器上拉旨在提高高频时的输出功率。 数据表中的波形图是使用1nH 电感器绘制的、该电感器在低频时变为短路、输出功率实际上将小于电阻器上拉时的输出功率。