This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820 4单端输出配置

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1186244/lmx2820-lmx2820-4-single-ended-output-configuration

器件型号:LMX2820

您好!

我们能否将 LMX2820的2个差分输出(RFOUTA/B_P/N)用作4个单端射频输出?  在数据表中、当以50欧姆端接输出的组件侧时、22GHz 时的单端输出功率为3dBm。 我不想以50欧姆的电阻终止、而是希望将所有4个输出引脚用作不同的通道。   使用 LMX2820是否可以获得4通道3dBm 22GHz 射频输出?

Ali Bugra KORUCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    查看数据表上的功能方框图时、输出 RFOUTA 是差分的、可被视为用于不同的输出。 因此、如果您希望通过一个 LMX2820获得4个不同的输出、这应该是不可能的。 希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    LMX2820的最大单端通道输出是否为2? RFOUTA_P 驱动器和  RFOUTA_N 端接50 Ω。 此外、 RFOUTB_P 驱动器和 RFOUTB_N 端接50欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    每个差分驱动器可被视为两个单端输出。 因此、LMX2820中有四个单端输出。