请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 您好!
我们能否将 LMX2820的2个差分输出(RFOUTA/B_P/N)用作4个单端射频输出? 在数据表中、当以50欧姆端接输出的组件侧时、22GHz 时的单端输出功率为3dBm。 我不想以50欧姆的电阻终止、而是希望将所有4个输出引脚用作不同的通道。 使用 LMX2820是否可以获得4通道3dBm 22GHz 射频输出?
Ali Bugra KORUCU