This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:HSYNC 脉冲和连续周期

Guru**** 2815955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185812/lmh1983-hsync-pulse-and-consecutive-cycle

器件型号:LMH1983

你(们)好

关于以下主题:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767500/lmh1983-question-about-lockstepsize-and-loss-of-lock-threshold/2846224?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMH1983%2520lockstepsize#2846224

我看到 Alan 提到、对于无锁定的连续3个周期、无锁定状态将被置为有效、但数据表在 "锁定阈值丢失"寄存器的说明中显示、在消隐期间、最多可能会有5 个丢失的 HSYNC 脉冲、 该值通常设置为大于6。

我的理解是:

HSYNC 脉冲:基准 XO 边沿

连续周期:PLL 输出周期

 由于 HSYNC 脉冲的锁定阈值丢失寄存   器已设置、因此尽管检测窗口可能会受到影响、更改它不会直接影响该连续周期。

您能否确认我对这方面的理解是否正确?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明天将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在该线程中、连续周期表示连续的 HSYN/R 周期。 例如、如果 Hsync 为10MHz 且 R = 10、则每个周期为1µs μ s。

    HSYNC 是 PLL1的基准时钟。  

    您的最后一项陈述正确。