This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806BEVAL:在 LMK03806BEval 的 CLK 输出上看到的杂散/谐波

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806BEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1184999/lmk03806beval-spurs-harmonics-seen-on-the-clk-outputs-from-lmk03806beval

器件型号:LMK03806BEVAL

大家好、

我一直在努力将 LMK03806BEVAL 用作 SerDes 应用的参考时钟。  

在 EVB 的 CLK 输出上执行一些频域测量时、我发现有100MHz 基准谐波具有显著的功率。

下面是来自 EVB 的500MHz CLK 的频谱(其中100MHz 谐波在每100MHz 步长处可见、标记放置在谐波上、下面提供了标记表)

有关测量设置的更多详细信息:

下面随附了使用的.TCS 文件。 500MHz CLKout 在 CLKout2上生成、所有其他 CLKout 与 OScout 一同禁用。

LVPECL (1.6Vpp)输出格式,单端连接到频谱分析仪(其它输出- OutputX*连接到示波器)  

即使在差分输出下、这些谐波也是持久的(使用了平衡-非平衡变压器)

e2e.ti.com/.../TI_5F00_e2e_5F00_100MHz_5F00_Ref_5F00_500MHz_5F00_CLKout_5F00_OscOut_5F00_disabled.tcs

您能不能告诉我、这些谐波是否可以通过任何方式消除、是否可以预期(具有此类功率)?

如果您需要任何其他有助于您进一步了解的详细信息、请告诉我。

非常感谢、

希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、

    由于 LVPECL 输出是方波、因此需要谐波。  您需要在输出端添加外部滤波器以衰减谐波信号。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    非常感谢您的回答。

    但是、我所显示的谐波(在问题说明中)是100MHz 参考、即使 Tics PRO SW 中禁用 OSCout 也能看到

    谢谢

    希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、

    Jennifer 将在本周结束时回来。 感谢您的理解。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hima、

    在.TCS 文件中、我看到您使用的参考频率为100MHz、PFD 为100MHz、VCO 为2500MHz。 n*100MHz 杂散是由于 PFD (100MHz)和 VCO (2500MHz)谐波混合而不是 OSCOUT 输出。

    VCO_freq*i - pfd_freq*j 或2500*i - 100*j 处将出现谐波杂散

    例如、对于 i=1和 j=24、杂散为100MHz;对于 j=23、杂散为200MHz、等等

    此致、

    Jennifer