This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:相位噪声恶化

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, USB2ANY, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185841/lmx2595-deterioration-in-phase-noise

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、

你好

我在电路中使用的是 lmx2595、并且已经制作了一个使用 EVM 作为参考的评估模块。 为了简化模块、还进行了一些更改、这些更改导致了7.5-8 GHz 频带中偏移约为100kHz 的相位噪声恶化、如下图所示。 在其他频段中、不会出现性能下降。

 

100MHz 的参考信号由 R&S SMA 100B 提供、并且使用 usb2any 对芯片进行编程。 倍频器被打开以将 FPD 设置为200MHz、例如输出为7.6GHz。 我怀疑我的原理图或 PCB 设计有问题。  

原理图是 下面绘制的两个图。  

请提供一些建议、说明如何解决此问题或任何可能导致性能下降的原因。

谢谢!

张秋义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱义

    不需要 R1。

    您能否尝试用零欧姆电阻器替换 L3和 L4?

    如果您仅在7.6G 或8GHz 时看到杂散、但在其他整数通道上没有杂散、这毫无意义。 尝试将其编程到7.6GHz 后、移除 USB2ANY、查看杂散是否会消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 usb2any 确实有效。 非常感谢! 顺便说一下、原因是什么? 我对杂散资源非常好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还尝试逐一断开 usb2any 连接器的连接、最后发现当断开 CSB 引脚时、杂散会消失。 CSB 引脚中有什么特别之处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还购买了 TI LMX2595EVM、但当 EVM 连接到 USB2ANY 时、没有出现杂散。  我是否应该参考任何关键规则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱义

    正如您所知、该器件的芯片内部有7个 VCO、我认为问题是 CSB 布线接近 VCO1 (最低频率 VCO)、因此只有 VCO1受到干扰。 如果在 USB2ANY 插座和器件引脚之间有一个串联电阻器、则将电阻器靠近插座应该会有所改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel! 您的说明和建议对您有很大帮助。