This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB400:CDCDB400地址

Guru**** 2769655 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185676/cdcdb400-cdcdb400-address

器件型号:CDCDB400

大家好、团队成员

我们的客户说、当他们将地址 RtoP/Rbottom 电阻器悬空时、找不到器件、

当它们弹出1K 欧姆 RtoP/Rbottom 电阻器时、它们发现地址为6D。

有什么建议吗?

`s 我们的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    很抱歉对此延迟答复。 有关该地址问题、有几个方面。

    [引用 userid="517086" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185676/cdcdb400-cdcdb400-address "]您的客户说、当他们将地址 RtoP/Rbottom 电阻器悬空时、找不到器件、[/quot]

    这可能是由于 SADR0引脚的数据表说明错误所致。 我们将在数据表更新中对此进行修复。 数据表显示、将该引脚悬空会将其设置为中间电平、但在对其进行调查后实际上并不是这样。 当 R627和 R598悬空时、SADR0引脚默认被下拉或设置为 L。

    因此、您应该为该案例寻找 D8和 D9地址。 这可能说明您无法查看器件的原因。   

    [引用 userid="517086" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185676/cdcdb400-cdcdb400-address "]当他们弹出1K 欧姆 RtoP/Rbottom 电阻时,发现地址是6D。

    填充后、您将对其进行外部偏置、以便设置正确的电平、但我确实看到了一个问题、该问题可以解决。 它应该是 DB/ DA、而不是 D6/DA。 我也在他们的设计说明中看到了这一点。 CDCDB400器件没有这种功能。 我不知道为什么选择这个地址、也许您可以帮助我理解它。

    如果它们从我们的器件读取 D6、那么我们可以查看内核器件电源'P3V3_9ZX_VDD/-3'和'P3V3'的电源序列。  由于它们是独立电源、如原理图所示、这可能会导致此解决问题。 我们需要确保 在 "P3V3"之前建立"P3V3_9ZX_VDD/-3"。 我们还可以检查两个电源的斜升速率、并查看其对于内核电源是否太慢。 PWRGD 引脚也是检查电源是否已建立的好选择。  

    最棒的

    阿西姆