This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:9路输出的多个器件

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1186494/lmx2572-multiple-devices-for-9-outputs

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX1204

您好!

你好。

客户 目前正在使用 LMX2572器件生成2GHz 时钟。

该器件提供多达四个单端输出。

它们确实需要一个能够支持总共9个单端输出的器件。

他们可以使用多个器件、但我们不必使用其中的三个器件。

如果您有适合您的器件、它们还可以添加一个单独的器件来缓冲一个或多个 LMX2572输出。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    您希望您的应用具有 LMX2572的哪些功能? 您是否需要集成 VCO? 您有什么抖动要求? 您输入的频率和频率类型是什么?

    从我们产品系列中的射频和 PLL 合成器、LMX1204中具有8路可编程输出的下一个更高输出器件。 从抖动清除器和网络同步器产品系列中、我们有多个器 件具有9路输出选项、2GHz LVCMOS 输出(此处链接)、但请注意、这些器件的性能将比我们的任何射频和 PLL 合成器产品系列都差。 此外、如果您选择继续使用 LMK04xxx 器件、您还将需要 VCXO、这将为您的设计增加大量空间。 希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andrea