This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801BEVAL:SPI 模式不工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1186179/lmk01801beval-spi-mode-not-work

器件型号:LMK01801BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK01801USB2ANY

您好!

我刚刚购买了 LMK01801评估板。 我在 LMK01801评估板数据表(https://reurl.cc/de4yaz)中将该设置用作第7页。

我将 USB2ANY 连接到 PC 和 LMK01801EVAL。 100MHz 信号源连接到 CLKin0*。 CLKoutX 通过一根带有 SMA 连接器的电缆连接到示波器。

但 示波器中未显示任何内容。 如果有人能给我一些建议、我将不胜感激。

谢谢!

此致、

Libby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Libby、

    您是否也遵循了所有其他快速入门指南(第8-13页)? 尝试先设置默认设置(按照指南操作)、如果该设置不起作用、请返回并告知我、我将进一步帮助您。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我已经尝试了第8-13页中的步骤。 但它仍然不起作用。 当我更改 TICS 软件中的设置(为某些输出断电)时、电源中显示的电流也会发生变化。 但是、输出端没有任何内容。 可以给我一些建议吗?

    此致、

    Libby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Libby、

    我能够在工作台上检查您的案例。 SYNC0/1_POL_INV 位似乎导致输出保持低电平。  我需要 查找其正常工作状态、但默认配置会使输出保持低电平。  

    我在这里附上了一个实用的专业版文件供您尝试。 它应显示输出  

     e2e.ti.com/.../LMK1801_5F00_all_5F00_outputs_5F00_working_5F00_LVPECL.tcs

    最棒的

    阿西姆