This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:I2C 数据具有1V ACK

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, DRV8825, DRV8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1184164/bq32000-i2c-data-have-1v-ack

器件型号:BQ32000
主题中讨论的其他器件: DRV8825DRV8802

大家好、

如下所示 、BQ32000的 I2C 数据测量和 ACK 被拉至1V 电平。

2.当电机启动时、DRV8820上的 nFAULT 引脚将拉低(未发生 UVLO/OCP/TSD)、这可能是由浪涌电流引起的、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    1V ACK 似乎位于高侧。 您使用什么值来连接上拉电阻器、同一 I2C 总线上还有多少个其他器件? 根据此处提到的计算方法、选择上拉电阻器可能是值得的: https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts=1597789912537。  如果上拉电阻太小、BQ32000可能会拉低电压。  

    我将此主题重定向至步进电机团队、以了解有关 DRV8820的第二个问题。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、  

    为了澄清一点、我们是否偶然讨论了 DRV8802或 DRV8825?  我们没有 DRV8820器件。   

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin 和 Connor、

    对此进行了任何更新? 问题是否已解决?  

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    尝试使用4.7K 或10K 的上拉电阻器、结果相同、

    还有其他想法要尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您是否在电机驱动器问题上开始了单独的主题?  我认为我看到了一些相关的东西。

    此致、

    Ryan