This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:LMK05318B

Guru**** 2798215 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1187208/lmk05318bevm-lmk05318b

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK05318B

我有一个 EVM、我想从我的设计中加载 TICS Pro 文件。   它正在进行设计、但我无法进行时钟相位测量。 我想测量 EVM 上的确切设置以比较时钟相位。   我无法使 EVM 正常工作。  是否有比用户指南更多的帮助?   我收到一条错误消息、指出写入所有寄存器失败。  当我备份并尝试使用 GUI 向导时、它也会报告错误。 我已经进行了下电上电、似乎无法使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    由于今天是美国的假日、我们将在本周前再次与您进行讨论。 感谢您的理解。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    请更详细地定义以下内容:

    1. 您看到了什么错误消息?
    2. "在设计中工作但未通过时钟测量"是什么意思? 什么部件起作用、什么部件不起作用? 您看到输出了吗?

    除了用户指南之外、我们还提供了 LMK05318B TICSPRO 的操作方法、我们计划最终将其添加到用户指南中。

    e2e.ti.com/.../6433.LMK05318B-TICS-Pro-GUI-Overview.pdf

    此致、

    Jennifer