This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:外部 VCO 配置

Guru**** 2818595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1184681/lmx2571-external-vco-configuration

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

我想在 LMX2571 EVM 中包含频率范围为1593MHz 至1654MHz 的外部 VCO。

external VCO settings

如数据表中所述、由于 R60之前只有寄存器、因此无法找到寄存器 R70。如何调整设置以调整到所需的 VCO 频率?

此致

Jenitha Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenitha、

    R70是一个隐藏寄存器、您可以在软件中将0x110写入该寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Codeloader 和 TI Pro。所以我没有看到任何空间来编辑隐藏的寄存器值。您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenitha、

    我为 TICS Pro 创建了一个特殊的 LMX2571 zip 文件、该文件包含 R70。 您可以在 Raw Registers 页面中编辑其值。 默认值为0x90。  

    e2e.ti.com/.../4087.LMX2571.zip

    按照以下步骤将 zip 文件上传到 TICS Pro。

    1.导入用户设备

    2.选择 zip 文件

    3.使用文件(用户设备)