This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:VCO 和时钟分频器打开时、CLKout 信号之间的相位同步

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188104/lmk04832evm-phase-synchronization-among-clkout-signals-with-vco-and-clock-dividers-on

器件型号:LMK04832EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04832

尊敬的 TI 团队:

  在以下情况下、是否可以在 CLKout 信号之间实现相位同步?

CLKin1参考信号为100MHz,VCO2为3000MHz,使用时钟分频器15时,所有 CLKOUT 信号为200MHz。

如果可以在它们之间实现相位同步、请告知我们使用 EVM LMK04832实现的过程

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步分频器时、所有时钟输出均同步