This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:输出频率漂移、LMX2491未锁定

Guru**** 2970210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1187243/lmx2492evm-output-frequency-is-drifting-lmx2491-is-not-in-lock

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我使用 LMX2492EVM 以2.6GHz 的单个频率锁定。 我将 U1替换为 LMX2491RTWT、删除了 R4_LF 和 R6、删除了 U2并使用2600SMUA8CR-FF (APA 无线)填充了 U2p、添加了 R4pLF、R5、R14和 C5、 删除了 R28和 R21、为 OSCin 100MHz 基准振荡器添加了 CPRBS5 1838-01 (Crystek)、并使用 PLLatinum Sim 软件更改了环路滤波器。

 

当我使用 TICS Pro 通过 USB2ANY 对 PLL 进行编程时、输出频率通过从加电频率移至接近2.6GHz (不完全是在2.6GHz 上)来响应编程。 问题是它开始在频率上或下漂移。 我得到的是单个频率、但当我在频谱分析仪上放大到大约100kHz 时、输出频率明显增加或减少。

 

当我在电荷泵输出端放置万用表探针时、它的起始电压约为2.1V、然后快速降至接近0V。 由于输出频率也会快速降低、因此在频谱分析仪上也可以看到电压的变化。 探测 VTune 时也会发生同样的情况。 我还尝试使用外部电源输入 VTune、并将 VCO 从公式中取出。 我看到电荷泵在0到5V 之间任意增大。

 

您是否有任何关于输出频率为何漂移而不在2.6GHz 时锁定的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    您的 VCO 为8V、您是否为其提供了8V 电源?

    如果锁定、我希望 VTune 大约为2.2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、VCO 的 Vcc 为8V。 当我探测 VTune 时、我开始的电压大约为2.2V、但在保持 VTune 探头的同时、它会降至接近0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Emily、

    由于今天是美国的假日、我们将在本周前再次与您进行讨论。 感谢您的理解。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    我不知道如果出现问题、您可以尝试使用 TICS Pro 进行调试。

    -->确保 CPPOL 与您的 VCO 匹配。

    -->使用其中一个 IO 引脚并将其格式设置为输出- PP 并将输出类型设置为 R/4 (您应该从引脚看到25MHz 时钟)、然后设置为 N/4 (您应该从引脚看到~25MHz 时钟)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    这似乎是 TICS Pro 问题。 我使用 TI 微控制器对 PLL 的寄存器进行编程、而不是使用 TICS Pro、现在似乎锁定正确。 我尝试使用回读功能、它将寄存器的一些数据字段更改为0x00。 我现在应该已经全部设置好了。 感谢您的关注!