This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595 EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188738/lmx2595evm-lmx2595-evm

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

我们订购了一款新的 LMX2595 EVM,使用 GUI,我们尝试对 EVM 进行 TI 编程,当我们将输出设置为1GHz 时,我们看到音调为1.6GHz

对于2GHz、我们将获得3.2GHz 输出

您能否指出输出频率为什么会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    如果您使用默认配置、您是否获得了7GHz 信号? 有关详细信息、请参阅 EVM 用户指南。