This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCVF2505:关于延迟计算

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185884/cdcvf2505-about-delay-calculation

器件型号:CDCVF2505

大家好、

当使用 Y0、Y1、Y2、Y3时、

我们是否应该计算每个 Yn 的延迟、因为它们的容性负载发生了变化?

此外、为了确认、Yn 的延迟是使用图10确定的、即负载增量(Yn 负载和 CKLOUT 负载之间的增量)、对吧?

图10. TPD、传播延迟时间与增量负载间的关系

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、

    来计算延迟。 我们通常对包括器件输出驱动器电容在内的所有输出端的容性负载求平均值。  有关计算电 容的更多详细信息、请参阅该线程计算电容

    图10. 显示了基于 CLKOUT 和 Yn 电容关系的 CLKIN 的超前和滞后。  如果 CLKOUT 的电容高于 Yn 的平均值、则 CLKIN 将滞后于器件的输出、反之亦然。

    图10. 显示了输出是如何根据 CLKOUT 和 Yn 增量输出的传播延迟、如上所述。 您可以参考此信息了解 CLKIN 和器件输出(Yn)的预期延迟超前或滞后。

    例如、在图的右侧、根据 CLKOUT 值(变量)和 Yn = 3pF (平均值)、Delta 负载是一个正值。 因此、当您具有正增量时、您预计器件的输出将在基于反馈路径的相位方面先于 CLKIN。  

    我希望这澄清了这一点。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    因此、您意味着每个 Y0、Y1、Y2、Y3的所有延迟都是相同的值。 这将由 Yn 平均值确定。 对吧?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、  

    没错。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,阿西姆

    我的客户还有其他问题。

     当 Y3连接目标未使用时、如果 Y3负载发生变化、它将导致 Yn 平均值发生变化、并且 Y0~Y2的所有相位都将发生变化、对吧?

    从9.2功能方框图中可以看到、Y3中的负载变化不会影响 Y0~Y2的相位。

    您能否解释为何 Yn 的平均值会影响 Y0~Y3中的延迟和相位?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、

    阿西姆将在本周前回来。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、

    该平均值用于在不同输出端存在不同负载时补偿相位或延迟变化。  

    在理想情况下、假设所有输出上都有相同的负载、例如:所有输出上为1pF、则这些输出的平均值为1pF 以及1+ 1 + 1 = 4pF / 4 = 1pF。 因此、在反馈路径上使用这个值、即 CLKOUT 负载将导致 CLKIN 和 CLKOUT 相位对齐、或者我说零延迟。 现在、您可以选择更大或更小的值来调整 Y0输出以领先于 CLKIN 或使其滞后。

    但是、如果负载现在在 Y0、Y1 = 1pF 和 Y2的输出之间变化、则 Y3 = 4pF。 现在、如果您选择极端情况(1pF 或4pF)、则相对于 CLKIN 输入、Y0、Y1和 Y2、Y3之间将存在极端相位差。 因此、我们进行平均值计算、以找到补偿极端情况的共同理由。 平均值帮助我们将 Y0、Y1和 Y2、Y3之间的相位差降低一个值。

    因此、该功能图基于用于延迟调节的外部反馈、但如果您具有不同的负载、则平均值可以最大程度地减小所有输出之间的延迟差或相位变化、如上所述。 当您在所有输出上具有不同的负载条件时、进行相位对齐确实很困难。  

    我希望这澄清了数据表中使用的平均术语。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    感谢您的澄清。 我明白了。

    因此、根据我的理解、我认为在 Y0=Y1=Y2=1pF 和 Y3=0 (未使用)的情况下、我们应该使用 Yn=1pF 的平均值  、而不是(1+1+1+0)/4=0.75pF。 是这样吗?

    我认为、如果所用输出的所有 Yn 相同、我们不必对其求平均值、因为所有延迟/相位都相同。 是这样吗?

    此致、

    Ohashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、  

    Y3仍具有需要考虑的内部输出驱动器电容。 因此、这就是我建议在外部没有负载时添加该值的原因。

    最棒的

    阿西姆