This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:输出时钟问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1187078/lmk04828-output-clock-issue

器件型号:LMK04828

您好!

我们将使用 LMK04828时钟合成器。 请查找随附的原理图快照以及我们正在使用的专业版时钟文件。

1) 1)我们无法获取以下 o/p 时钟。 尽管它看起来在 GUI 中已启用。

SDCLKOUT1_P 7.68MHz
SDCLKOUT5_P 7.68MHz
SDCLKOUT3_P/SDCLKOUT3_N 7.68MHz

2) 2)我们也无法配置所有必需的时钟。 我们的要求如下:-

DCLKOUT0_P/DCLKOUT0_N 245.76 MHz
SDCLKOUT1_P 7.68MHz
DCLKOUT4_P/DCLKOUT4_N 245.76 MHz
SDCLKOUT5_P 7.68MHz
DCLKOUT8_P/DCLKOUT8_N 100MHz
SDCLKOUT9_P/SDCLKOUT9_N 27MHz
DCLKOUT10_P/DCLKOUT10_N 52MHz
SDCLKOUT11_P/SDCLKOUT11_N 125MHz
SDCLKOUT3_P/SDCLKOUT3_N 7.68MHz

e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_156.25MCLKin0_5F00_122.88MVCXO_5F00_245.76MDCLK_5F00_7.68MSYSREF.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    我们明天将回来、因为今天是美国的假日。 感谢您的理解。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    一个 LMK04828无法生成这六个不同的频率。 相反、您需要两个 LMK04828或另一个集成了两个 PLL 的器件、例如时钟发生器或 DPLL。 因此、要为您的应用推荐最佳器件、您是否需要 SYSREF 功能? 谢谢!

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分别回答1和2。 我很困惑为什么在第1点中提到了时钟。 未生成、GUI 显示这些时钟的7.68

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    [引用 userid="462636" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1187078/lmk04828-output-clock-issue ]1)我们无法获取以下 o/p 时钟。 尽管它看起来在 GUI 中已启用。[/quot]

    为了使器件正常运行并输出所需的波形、PLL 需要锁定。 为此、VCO 需要在指定的频率范围内工作。 根据您的配置、当 VCO0只能接受介于2495MHz 和2705MHz 之间的频率时、您将尝试以2457.6MHz 的频率运行 VCO。

    [引用 userid="462636" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1187078/lmk04828-output-clock-issue ]2)我们也无法配置所有必需的时钟。 我们的要求如下:[/引述]

    我使用工具 时钟树架构 生成了适用于您的应用的时钟树的不同选项。 根据您的空间限制、SYSREF/JESD204B 要求、输出和输入类型、电源和抖动要求、我可以提出解决方案。 我在下面列出了我得到的结果、但您可以自行使用该工具来确定最适合您的时钟树。

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea