This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:是否可以用作抖动清除器(0.004[UI]至0.0004[UI])?

Guru**** 2505525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1187556/lmk5b12204-is-it-possible-to-use-as-jitter-cleaner-0-004-ui-to-0-0004-ui

器件型号:LMK5B12204

尊敬的先生。

 

我正在考虑将 LMK5B1224用作抖动清除器。

是否可以将 LMK5B1224用作具有以下条件的抖动清除器?

  • 输入:312.5[MHz],0.004[UI]周期抖动
  • 输出:312.5[MHz],具有低于0.0004[UI]的周期抖动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GoroMichi、

    我们明天会回来、 因为今天是美国的假日。 感谢您的理解。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GoroMichi、

    除了下面列出的数据外、我们没有针对周期抖动[UI]收集数据。

    如果您可以在积分范围内(例如从12kHz 到20MHz)指定 RMS 相位抖动[FS]、那么我可以确认您的要求。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    感谢你的答复。

    但是、我想暂时冻结这个话题。

    我之前提到的输入抖动在我的系统上似乎不合适、我必须重新考虑我的电路设计。