This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:关于修订历史记录

Guru**** 2391155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185064/lmx2592-about-revision-history

器件型号:LMX2592

您好、E2E、

请告诉我修订历史记录的内容。
在新版本中、该器件已更改许多寄存器点并添加了点。

我知道、这些更改因器件的购买时间而异。 是这样吗?
如何查看哪些器件具有更新版本? 它是否可以用封装上的戳记来区分?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我们没有更改器件、只修改了数据表以反映真实行为并提供更新的使用建议。

    如果器件发生变化、我们将向购买器件的客户发放 PCN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要更改 MCU 的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我假设您是指软件或配置设置。 这取决于、例如、数据表建议避免设置 CP_ICORASE = 1或3、是否遵循建议取决于客户的决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    客户已在批量生产中使用此器件。 根据购买时的批次是新版本还是旧版本、我认为 S/W 版本也必须更改。 请告诉我如何按外观区分它们。

    并且、
    控制项目"PFD_CTL"如下所示。
    版本 F 中的 R13[9:8]
    版本 G 中的 R13[1:0]
    使用这些选项时、哪一个是正确的?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    正如我之前告诉过的、器件没有变化。 由于客户已投入生产、因此客户应检查数据表的修订历史记录、以确定这些更改是否与他们的设计真正冲突、是否由客户决定更新他们的软件/硬件。

    修订版 G 数据表已更正 PFD_CTL 位的位置。