This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:替换为 LMX2595

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189105/lmx2594-replacing-with-lmx2595

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2595

大家好、团队、

代表我的客户发布:

我正在检查 LMX2594 (缺货)与 LMX2595是否可能更换。 我注意到内部倍频器、这对我们来说是个问题、因为我们必须避免乘法。

我们的工作频率为14525MHz、在数据表中、VCO 似乎高达14.5GHz。 您是否认为该 PLL 可以在不使用倍频器的情况下以我们的输出频率运行?

倍频器在哪个输出频率下使用?

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    这些器件与引脚和软件完全兼容。 我们可以在 LMX2595中应用 LMX2594软件。

    最大 VCO 频率为15GHz。 在 LMX2595中、只要输出频率高于15GHz、就会启用 VCO 倍压器。