This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:这是用于电锁信号的正确组件吗?

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1981, LM1881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188833/lmh1981-is-this-the-right-component-to-use-for-genlock-signal

器件型号:LMH1981
主题中讨论的其他器件: LM1881

您好!

我们目前正在开发一个涉及到外部同步器件的新项目、例如 UltraSync One、它具有输出计时器或工作时钟的同步输出。

我们能否使用此 IC 从原始信号中提取垂直和水平同步、以在同一电路板上驱动我们的多摄像头设置?

此致、

Blaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blaz、

    如果您有 LMH1981的视频源、它将为您分离 H-、V-和 F-SYNC。

    UltaSync 的同步输出是一个时钟、这不是 LMH1981所期望的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  LM1881在我们的案例中是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blaz、

    LM1881是 LMH1981的旧版本、它们都是视频同步分离器、需要视频信号输入。