This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:需要与 XC25BS9类似的 PLL IC

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, CDCE913, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188240/cdce6214-pll-ic-similar-to-xc25bs9-is-needed

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:CDCE62002CDCE913LMX2571

大家好、  

我的客户一直使用 XC25BS8 作为 PLL IC 进行384倍频。 我们是否有任何与此器件类似的器件?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供了各种可编程时钟发生器选项、例如 CDCE62002或 CDCE913。 我将查看我们是否有 固定乘法器器件、并在明天向您提出另一项建议(如果有)。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有一个可用作384x 乘法 PLL IC 的 IC、该 IC 不需要 EEPROM 编程。 我们提供的最接近 CDCE913或 CDCE62002、这将需要对寄存器进行编程以实现此乘法。

    如果您可以通过电子邮件通知我输入时使用的频率、我可以提供准确的建议。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kadeem-San、

    感谢你的答复。 我理解您的建议。 作为客户的反馈、PLL 的1个输入和1个输出就足够了。 不再有2个或3个输出。 此外、输入频率为几个10kHz、输出频率为800MHz。 此应用是使用 FSK 模块化的无线麦克风。

    我们有这样的 PLL 吗?

    此致、

    山岩野顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoyo-San、

    很明显、您正在寻找一个能够支持10kHz 输入频率和800MHz 输出的 PLL? 我相信您提到目前正在使用的原始器件是一个384x 倍频 PLL、其输入范围为8kHz 至36MHz、输出范围为1MHz 至100MHz。  

    我们为 FSK 设计推广 LMX2571、但该器  件的最小输入频率为1MHz -我不认为我们有任何东西可以支持10s kHz 范围内的输入频率和800MHz 输出。

    谢谢、

    Kadeem