This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC12DJ3200, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188194/lmk04828-lmk04828

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200LMK04832

计划使用 LMK04828以尽可能低的抖动生成多个 ADC12DJ3200的采样时钟、这是否是正确的时钟合成器?请告知

输入时钟= 106.25MHz

ADC (采样时钟) = 2.125GSPS

Sysref clk = 3.3203125Mhz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sothea、

    您是否还可以提供输出频率及其类型、以便我可以为您生成配置? 此外、您计划使用什么 VCXO 频率以及什么 VCXO?

    关于抖动清除器的最低可能抖动器件、我建议使用 LMK04832、因为它具有比 LMK04828更好的性能。 但是、如果您正在寻找网络同步器/DPLL、则必须在 此处查看这些器件。 此外、您是否有您正在寻找的性能规格?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

     

    我的应用程序中不需要网络。 我总共有3个 ADC12DJ3200板载产品、JESD204B 是交易的一部分

    这里是我可以看到的时钟输出列表

                   主输入 clk = 106.25Mhz

     

    1. ADC1 (采样时钟)= 2.125Ghz; LVDS 或 LVPECL
    2. Sysref1 Clk = 3.3203125Mhz;   LVDS 或 LVPECL
    3. ADC2 (采样时钟)= 2.125Ghz; LVDS 或 LVPECL
    4. Sysref2时钟= 3.3203125Mhz;   LVDS 或 LVPECL
    5. ADC3 (采样时钟)= 2.125Ghz; LVDS 或 LVPECL
    6. Sysref2时钟= 3.3203125Mhz;   LVDS 或 LVPECL
    7. CLK JESD204B = 212.5MHz;
    8. FPGA REF CLK = 3.3203125MHz;
    9. 光收发器 CLK = 212.5 MHz;

     

    要求: -156dbc/Hz 本底噪声; 低于100fs RMS 抖动

    如果您推荐、LMK04832性能良好

     

    请注意、所有这些时钟是输入时钟106.25Mhz 的倍数

    请推荐为该特定频率提供最低噪声频谱的 VCXO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sothea、

    任何抖动清除 器都无法生成您所需的高2.125GHz 输出频率。 相反、您将需要两个器件(下图随附)。

    这是一个文件、其中包含有关该解决方案的更多信息。 希望这对您有所帮助!

    e2e.ti.com/.../cta_2D00_export_5F00_2023_2D00_1_2D00_23_5F00_16_3B00_54_3B00_55.pdf

    最棒的

    Andrea