This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:最大交流过冲/下冲?

Guru**** 2540980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1189536/lmk04832-sep-max-ac-overshoot-undershoot

器件型号:LMK04832-SEP

您好!  

 CLKOUT 接口是否配置为 LVDS 输出和数字 I/O 接口(例如 SPI)存在最大交流过冲/下冲规格?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请参阅此 E2E、我认为可以回答您的问题。 如果情况并非如此、请告诉我。

    最棒的

    Andrea