This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD110A:加电时禁用输出的设置

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1185768/cdclvd110a-setting-for-output-disabled-when-power-on

器件型号:CDCLVD110A

大家好、

我的客户希望在上电时禁用所有输出通道。 但是、在寄存器设置之前加电时、器件似乎启用了所有输出。

  1. 初始寄存器值是多少?
  2. 是否有任何方法可以在加电时禁用所有输出通道?  

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    您能告诉我客户已经尝试禁用输出的具体情况吗? 我在数据表的第一页中找到了此代码段(如下所示);因此、请确保 EN = 1而不是 EN = 0。 此外、请参阅数据表的第13页第8.5节、了解有关如何对此器件进行编程的更多信息(也包括在下面)

    第8.5节

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    客户可以通过对寄存器进行编程来禁用 EN=1时的输出。 他只是想知道 加电后(对寄存器进行编程之前) EN = 1时的输出状态(已启用或已禁用)。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    我需要一些时间来为您进行检查。 加电期间、如果 CLKIN 存在、输出应遵循该值、但目前我不确定禁用会如何影响。 与设计团队讨论后、我将返回详细信息。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、  

    我能够与设计团队核实这一点。 在移位寄存器被载入之前、它需要12个时钟周期、所以在被载入之前、输出被启用。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    感谢您的检查。 请关闭此主题。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    当然可以。 请在您的终端上选择"解决"以锁定此主题。

    最棒的

    阿西姆